欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

显微镜的种类与优点

  • 2023.02.28 10:00:56
  • 米思米
  • 2032

 显微镜

显微镜是在检查、装配作业以及测量等过程中,用于放大观察物体的装置。

显微镜的种类与优点

可从视觉放大微小物体,使其变为肉眼可见的大小。

显微镜的种类与优点

 

优点

光学显微镜与电子显微镜

·         光学显微镜……在常规环境下观察。实用倍率为1000倍。

·         电子显微镜……在真空中使用电子束进行观察。实用倍率为200倍~200万倍以上。

 实体显微镜

优点

主要使用的产品为10~40倍。用于精密零件、电子元件、电路板、食品、小动物、植物等的三维观察,主要用于检查和工作等用途的显微镜。双眼同时观看同一个物体,可观察到立体正立放大的像。

小知识 变倍实体显微镜的使用方法

首先,在高倍率下对焦,然后在低倍率下使用左右眼的屈光度调节功能进行微调。通过重复此操作2~3次,则无论变焦拨盘旋转到哪个位置,都能准确合焦。

【注意事项】
使用立体显微镜进行焊接时,建议在物镜末端安装保护滤光片以防止助焊剂蒸镀沉积。

 生物显微镜

优点

主要使用的产品为40~400(1000)倍。通过染色/无染色方式,用来观察透明或半透明的动物、植物、细胞、血液、微生物等的显微镜。从另一侧照亮观察对象,利用透射光进行观察。

 金属显微镜

优点

主要使用的产品为50~500(1000)倍。可用于观察不透光的金属组织、陶瓷、树脂、橡胶、石头、粉末等。与垂直照明装置组合使用,从正面对物体进行照明,并利用反射光进行观察。

 工业显微镜

优点

有各种用于特殊工业用途的显微镜,例如测量显微镜、半导体晶圆检查显微镜、液晶基板检查显微镜、激光显微镜等。

要点如下!

· 请选择倍率。
  · 请确认对观察对象的照明方法。
   · 从物体背面照明的透射照明
   · 从物体正面照明的反射照明等
  · 请确认是仅需目视即可,还是需要利用相机进行拍摄。
  · 请确认是单目、双目还是三目。

 优点主要应用领域单目型只有一个目镜(单目观察)教育培训用双目型有两个目镜(双目观察)一般观察用三目型有三个目镜(双目观察,且使用相机、TV摄像头)用于观察与拍摄

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities